Prise en charge du protocole de communication
Les blocs fonctionnels MSG_CIP prennent en charge différents protocoles de communication, tels que décrits dans la présente section.
Protocole de messagerie | Support de communication | Utilise ce bloc fonctionnel |
|---|---|---|
ASCII | Via un port RS-232 configuré avec un pilote ASCII | MSG_CIPSYMBOLIC Consultez Instructions de port série. |
RTU Modbus
Modbus est un protocole de communication semi-duplex maître-esclave, qui permet à un même maître de communiquer avec 247 appareils esclaves (au maximum). Le maître de réseau Modbus lit et écrit les bits et les registres. Pour prendre en charge RTU Modbus, le port série doit être configuré en tant que RTU Modbus.
Pour plus d’informations sur le protocole Modbus, consultez Spécifications du protocole Modbus.
Modbus/TCP
Le protocole de communication Modbus/TCP Server fait appel aux mêmes fonctions d’adressage Modbus que RTU Modbus, mais il est pris en charge via Ethernet plutôt que sur un port série.
Le contrôleur
Micro850
L50E prend en charge jusqu'à 16 connexions Modbus TCP Server simultanées. Aucune configuration de protocole n'est requise, autre que la configuration de la table de mappage Modbus.EtherNet/IP
Les contrôleurs
Micro820
L20E et Micro850
L50E prennent en charge jusqu'à 16 connexions serveur EtherNet/IP simultanées par le biais d'un canal de communication Ethernet intégré. Ce canal peut être utilisé pour connecter un contrôleur Micro850
L50E à divers appareils, via un réseau local, à un taux de transfert de 10/100 Mbits/s.Protocole CIP (Common Industrial Protocol)
Le protocole CIP est un protocole de couche transport et application, utilisé pour l'envoi de messages sur les réseaux EtherNet/IP, ControlNet et DeviceNet et qui permet aux appareils IHM de se connecter facilement à un contrôleur
Micro850
L50E.Messages CIP explicites
Le protocole CIP est utilisé pour créer des messages explicites. La fonction Explicit Messaging (configuration, collecte de données et diagnostics) est utilisée pour transférer les données n'exigeant pas une mise à jour en continu. Elle est prise en charge par le biais de la messagerie client CIP, via le bloc fonctionnel MSG_CIPGENERIC, et par le biais de la messagerie client CIP Symbolic via le bloc fonctionnel MSG_CIPSYMBOLIC.
Série CIP
La configuration Série CIP utilise le protocole duplex intégral DF1 et offre une connexion point à point entre deux appareils. Elle allie la transparence des données (spécification ANSI - X3.28-1976 de l'American National Standards Institute, sous-catégorie D1) à une transmission bidirectionnelle simultanée avec réponses intégrées (sous-catégorie F1).
Les contrôleurs
Micro850
L50E prennent en charge la configuration Série CIP via une connexion RS-232 avec des équipements externes, tels que des ordinateurs utilisant le logiciel RSLinx® Classic
, les terminaux PanelView
Component (micrologiciel révisions 1.70 et supérieures) ou d'autres contrôleurs prenant en charge la configuration Série CIP en duplex intégral DF1, par exemple les contrôleurs ControlLogix®
et CompactLogix
disposant de ports série intégrés.Le pilote de port série peut être configuré comme
Série CIP
, RTU Modbus
, ASCII
ou Éteindre
via l'arborescence de configuration de l'appareil.Fournir une réponse