Instructions de port série

Utilisez les instructions de port série afin d'utiliser ou de modifier le canal de communication pour la réception ou la transmission de données.
Instructions de port série
Bloc de fonctions
Description
Compte le nombre de caractères dans la mémoire tampon, jusqu'au caractère de fin de ligne inclus.
Compte le nombre total de caractères dans la mémoire tampon.
Vide les mémoires tampons de réception et de transmission.
Définit ou réinitialise les lignes de contrôle de flux avec le modem.
Lit les caractères de la mémoire tampon d'entrée et les place dans une chaîne.
Lit une ligne de caractères à partir de la mémoire tampon d'entrée et insère ces caractères dans une chaîne.
Écrit une chaîne avec deux caractères (configurés par l'utilisateur) ajoutés à un appareil externe.
Écrit les caractères provenant d'une chaîne source vers un appareil externe.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal