ARL (ligne de lecture ASCII)
L’instruction ARL lit une ligne de caractères ASCII dans la mémoire tampon, jusqu'aux caractères de fin inclus, et les stocke dans une chaîne.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.ARL

Paramètre | Type de paramètre | Type de données | Description |
|---|---|---|---|
IN | Entrée | BOOL | État de l'entrée de la ligne de programme.
|
ARLInput | Entrée | Lit une ligne de caractères ASCII dans la mémoire tampon. Le maximum est de 82 caractères. Utilisez le type de données ARDARL pour définir les paramètres Channel, Length et Cancel pour ARDLInput. | |
Q | Sortie | BOOL | Indique si la lecture de la ligne dans la mémoire tampon est en cours ou terminée. Les sorties de cette instruction sont mises à jour de façon asynchrone par la scrutation du programme. La sortie Q ne peut pas être utilisée pour déclencher de nouveau l'instruction, car IN est déclenchée par un front.
|
Destination | Sortie | ASCIILOCADDR | L'élément de chaîne dans lequel les caractères sont stockés. |
NumChar | Sortie | UINT | Le nombre de caractères dans la ligne, y compris les caractères de fin. |
Error | Sortie | BOOL | Indique l'existence d'une condition d'erreur.
|
ErrorID | Sortie | UINT | Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs pour cette instruction sont définies dans les codes d'erreur ABL. |
Code d'erreur | Description de l'erreur |
|---|---|
03 | La transmission ne peut pas être terminée car le signal CTS a été perdu. |
06 | Paramètre illégal détecté. |
07 | Impossible de terminer l'envoi ou la réception ASCII, car le canal de configuration a été arrêté à l'aide de la boîte de dialogue de configuration des canaux. |
08 | Impossible de terminer l'écriture ASCII en raison d'une transmission ASCII en cours. |
09 | La requête de communication ASCII n'est pas prise en charge par la configuration des canaux actuelle. |
10 | L'annulation a été définie, ce qui a provoqué l'arrêt de l'exécution de l'instruction. Aucune action n'est nécessaire. |
11 | La longueur requise pour la chaîne est soit non valide, soit négative ou supérieure à 82, soit égale à 0. S'applique aux blocs de fonctions ARD et ARL. |
14 | Le bloc de fonctions ACL a été annulé. |
16 | Le port série ne prend pas en charge les lignes de contrôle RTS ou CTS. |
Exemples ARL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ARL

Exemple de schéma à relais ARL

Exemple de texte structuré ARL

Fournir une réponse