AWA (ajout en écriture ASCII)

L'instruction AWA écrit une chaîne avec deux caractères (configurés par l'utilisateur) ajoutés à un appareil externe.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
AWA
AWA
Paramètres AWA
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
IN
Entrée
BOOL
État de l'entrée de la ligne de programme.
  • TRUE : Le front montant est détecté, démarrez le bloc d'instruction à condition que la dernière opération soit terminée.
  • FALSE : Le bloc d'instruction est en attente.
AWAInput
Entrée
AWAAWT
Le canal et le nombre (la longueur) des caractères à écrire dans la mémoire tampon. Le maximum est de 82 caractères.
Utilisez le Type de données AWAAWT pour définir les paramètres Channel, Length et Cancel pour AWAInput.
Source
Entrée
ASCIILOCADDR
La chaîne source sortie en tant que tableau de caractères par instruction ARD ou ARL.
Q
Sortie
BOOL
Indique si l'écriture est en cours ou terminée.
Les sorties de cette instruction sont mises à jour de façon asynchrone par la scrutation du programme. La sortie Q ne peut pas être utilisée pour déclencher de nouveau l'instruction, car IN est déclenchée par un front.
  • TRUE : Le bloc de fonctions est terminé.
  • FALSE : Le bloc de fonctions n'est pas terminé.
NumChar
Sortie
UINT
Nombre de caractères. Il est possible que le paramètre NumChar soit inférieur à la longueur à transférer si la chaîne source est plus courte que la longueur demandée.
Met à jour les informations lorsque la transmission est terminée et que la valeur Q est VRAI.
Error
Sortie
BOOL
Indique l'existence d'une condition d'erreur.
  • TRUE : Une erreur a été détectée.
  • FALSE : Aucune erreur.
ErrorID
Sortie
UINT
Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs pour cette instruction sont définies dans les codes d'erreur ABL.
Codes d'erreur AWA
Code d'erreur
Description de l'erreur
03
La transmission ne peut pas être terminée car le signal CTS a été perdu.
06
Paramètre illégal détecté.
07
Impossible de terminer l'envoi ou la réception ASCII, car le canal de configuration a été arrêté à l'aide de la boîte de dialogue de configuration des canaux.
08
Impossible de terminer l'écriture ASCII en raison d'une transmission ASCII en cours.
09
La requête de communication ASCII n'est pas prise en charge par la configuration des canaux actuelle.
10
L'annulation a été définie, ce qui a provoqué l'arrêt de l'exécution de l'instruction. Aucune action n'est nécessaire.
11
La longueur requise pour la chaîne est soit non valide, soit négative ou supérieure à 82, soit égale à 0. S'applique aux blocs de fonctions ARD et ARL.
13
La valeur (.LEN) requise dans le bloc de contrôle est un nombre négatif ou supérieur à la taille de la chaîne stockée avec la chaîne source. S'applique aux blocs de fonctions AWA et AWT.
14
Le bloc de fonctions ACL a été annulé.
16
Le port série ne prend pas en charge les lignes de contrôle RTS ou CTS.

Exemples AWA

Exemple de diagramme de bloc de fonctions AWA
Exemple de diagramme de bloc de fonctions AWA
Exemple de schéma à relais AWA
Exemple de schéma à relais AWA
Exemple de texte structuré AWA
Exemple de texte structuré AWA
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal