ACL (vidage de la mémoire tampon ASCII)

L'instruction ACL vide la ou les mémoires tampon de réception et de transmission et supprime les instructions dans la file d'attente ASCII.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
ACL
ACL
Paramètres ACL
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
IN
Entrée
BOOL
État de l'entrée de la ligne de programme.
  • TRUE : Lorsque le front montant est détecté, démarrez le bloc de fonctions à condition que la dernière opération soit terminée.
  • FALSE : Le bloc d'instruction est en attente.
ACLInput
Entrée
ACLI
Le canal à utiliser, et l'état de la transmission et des mémoires tampon de réception.
Pour RXBuffer, vide la mémoire tampon de réception et supprime les blocs de fonctions ASCII de réception (ARL et ARD) de la file d'attente ASCII.
Pour TXBuffer, vide la mémoire tampon de transmission et supprime les blocs de fonctions ASCII de transmission (AWA et AWT) de la file d'attente ASCII.
Utilisez le Type de données ACL pour définir les paramètres Canal, RXBuffer et TXBuffer pour ACLInput.
Q
Sortie
BOOL
Indique si le processus de suppression de la file d'attente ASCII est en cours ou terminé.
  • TRUE : Le bloc de fonctions est terminé.
  • FALSE : Le bloc de fonctions n'est pas terminé.
Error
Sortie
BOOL
Indique l'existence d'une condition d'erreur.
  • TRUE : Une erreur a été détectée.
  • FALSE : Aucune erreur.
ErrorID
Sortie
UINT
Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs pour cette instruction sont définies dans les codes d'erreur ABL.
Codes d'erreur ABL
Code d'erreur
Description de l'erreur
03
La transmission ne peut pas être terminée car le signal CTS a été perdu.
06
Paramètre illégal détecté.
07
Impossible de terminer l'envoi ou la réception ASCII, car le canal de configuration a été arrêté à l'aide de la boîte de dialogue de configuration des canaux.
08
Impossible de terminer l'écriture ASCII en raison d'une transmission ASCII en cours.
09
La requête de communication ASCII n'est pas prise en charge par la configuration des canaux actuelle.
10
L'annulation a été définie, ce qui a provoqué l'arrêt de l'exécution de l'instruction. Aucune action n'est nécessaire.
11
La longueur requise pour la chaîne est soit non valide, soit négative ou supérieure à 82, soit égale à 0. S'applique aux blocs de fonctions ARD et ARL.
13
La valeur (.LEN) requise dans le bloc de contrôle est un nombre négatif ou supérieur à la taille de la chaîne stockée avec la chaîne source. S'applique aux blocs de fonctions AWA et AWT.
14
Le bloc de fonctions ACL a été annulé.
16
Le port série ne prend pas en charge les lignes de contrôle RTS ou CTS.

Exemples ACL

Exemple de diagramme de bloc de fonctions ACL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions ACL
Exemple de schéma à relais ACL
Exemple de schéma à relais ACL
Exemple de texte structuré ACL
Exemple de texte structuré ACL
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal