AHL (lignes de contrôle de flux ASCII)

L'instruction AHL définit ou réinitialise les lignes de contrôle de flux RS-232 RTS (Request to Send) pour un modem.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s'applique aux contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
AHL
AHL
Paramètres AHL
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
IN
Entrée
BOOL
État de l'entrée de la ligne de programme.
  • TRUE : Lorsque le front montant est détecté, démarrez le bloc d’instructions à condition que la dernière opération soit terminée.
  • FALSE : Le bloc d'instruction est en attente.
AHLInput
Entrée
AHLI
Le canal à utiliser, et la définition ou réinitialisation de la ligne de contrôle RTS pour le modem.
Utilisez le Type de données AHLI pour définir les paramètres Canal, SetRts, ClrRts et Abandon pour AHLInput.
Q
Sortie
BOOL
Indique la fin de la définition ou de la réinitialisation.
Les sorties de cette instruction sont mises à jour de façon asynchrone par la scrutation du programme. La sortie Q ne peut pas être utilisée pour déclencher de nouveau l'instruction, car IN est déclenchée par un front.
  • TRUE : Le bloc de fonctions est terminé.
  • FALSE : Le bloc de fonctions n'est pas terminé.
ChannelSts
Sortie
WORD
Affiche le statut actuel (de 0000 à 001F) des lignes d'établissement de liaison pour le canal spécifié.
Pour plus d’informations sur le statut actuel, reportez-vous à Type de données AHLI.
Error
Sortie
BOOL
Indique l'existence d'une condition d'erreur.
  • TRUE : Une erreur a été détectée.
  • FALSE : Aucune erreur.
ErrorID
Sortie
UINT
Valeur numérique unique permettant d'identifier l'erreur. Les erreurs pour cette instruction sont définies dans les codes d'erreur ABL.
Codes d'erreur AHL
Code d'erreur
Description de l'erreur
03
La transmission ne peut pas être terminée car le signal CTS a été perdu.
06
Paramètre illégal détecté.
07
Impossible de terminer l'envoi ou la réception ASCII, car le canal de configuration a été arrêté à l'aide de la boîte de dialogue de configuration des canaux.
08
Impossible de terminer l'écriture ASCII en raison d'une transmission ASCII en cours.
09
La requête de communication ASCII n'est pas prise en charge par la configuration des canaux actuelle.
10
L'annulation a été définie, ce qui a provoqué l'arrêt de l'exécution de l'instruction. Aucune action n'est nécessaire.
11
La longueur requise pour la chaîne est soit non valide, soit négative ou supérieure à 82, soit égale à 0. S'applique aux blocs de fonctions ARD et ARL.
13
La valeur (.LEN) requise dans le bloc de contrôle est un nombre négatif ou supérieur à la taille de la chaîne stockée avec la chaîne source. S'applique aux blocs de fonctions AWA et AWT.
14
Le bloc de fonctions ACL a été annulé.
16
Le port série ne prend pas en charge les lignes de contrôle RTS ou CTS.

Exemples AHL

Exemple de diagramme de bloc de fonctions AHL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions AHL
Exemple de schéma à relais AHL
Exemple de schéma à relais AHL
Exemple de texte structuré AHL
Exemple de texte structuré AHL
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal