Instructions de mathématiques évoluées

Les instructions de mathématiques évoluées comprennent les éléments suivants :
Instructions de mathématiques évoluées
Instruction
Description
Différencie une valeur réelle pendant un temps de cycle défini.
Calcule la valeur réelle d'un nombre de base à la puissance de l'exposant de type entier.
Calcule la valeur d'un nombre réel à la puissance de l'exposant de type REAL.
Intègre une valeur réelle pendant le temps de cycle défini.
Calcule le logarithme (base 10) d'une valeur REAL.
Calcule des valeurs d'entiers aléatoires à partir d'une plage définie.
Calcule la racine carrée d'une valeur REAL.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal