EXPT_REAL

Lorsque « base » est le premier argument et « exposant » le second, l’instruction EXPT_REAL calcule le résultat de type REAL de l’exposant de base.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
EXPT_REAL
EXPT_REAL
Paramètres EXPT_REAL
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
REAL
Nombre réel auquel affecter l'exposant.
EXP
Entrée
REAL
Puissance (exposant).
EXPT_REAL
Sortie
REAL
(IN EXP)
1,0 si IN est différente de 0,0 et EXP égale à 0,0
0,0 si IN est égale à 0,0 et EXP est négative
0,0 si IN et EXP sont toutes les deux égales à 0,0
0,0 si IN est négative et EXP ne correspond pas à un entier.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples EXPT_REAL

Exemple de diagramme de bloc de fonctions EXPT_REAL
Exemple de diagramme de bloc de fonctions EXPT_REAL
Exemple de schéma à relais EXPT_REAL
Exemple de schéma à relais EXPT_REAL
Exemple de texte structuré EXPT_REAL
Exemple de texte structuré EXPT_REAL
(* ST Equivalence: *) result := EXPT_REAL (xval, power);
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal