SQRT (racine carrée)

L'instruction SQRT calcule la racine carrée d'une valeur REAL.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
SQRT
SQRT
Paramètres SQRT
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
REAL
La valeur doit être supérieure à ou égale à zéro.
SQRT
Sortie
REAL
Racine carrée de la valeur d'entrée. Le résultat renvoyé est 0 pour les valeurs IN négatives.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples SQRT

Exemple de diagramme de bloc de fonctions SQRT
Exemple de diagramme de bloc de fonctions SQRT
Exemple de schéma à relais SQRT
Exemple de schéma à relais SQRT
Exemple de texte structuré SQRT
Exemple de texte structuré SQRT
(* ST Equivalence: *) xpos := ABS (xval); xroot := SQRT (xpos);
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal