EXPT (exposant)

L’instruction EXPT calcule la valeur IN (base) à la puissance EXP (exposant) et renvoie le résultat de type Real de l'opération.
Langages pris en charge : Diagramme de bloc de fonctions, diagramme de schéma à relais et texte structuré.
Cette instruction s’applique aux contrôleurs
Micro810
LC10,
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
EXPT
EXPT
Paramètres EXPT (exposant)
Paramètre
Type de paramètre
Type de données
Description
EN
Entrée
BOOL
Lorsque défini sur vrai, l’instruction est activée.
  • TRUE : Exécute le calcul actuel.
  • FALSE : Il n’y a pas de calcul.
S'applique aux programmes de schémas à relais.
IN
Entrée
REAL
Valeur réelle signée, quelle qu'elle soit.
EXP
Entrée
DINT
Exposant de type entier.
EXPT
Sortie
REAL
Valeur réelle IN à la puissance EXP.
ENO
Sortie
BOOL
Activation de la sortie. S'applique aux programmes de schémas à relais.

Exemples EXPT

Exemple de diagramme de bloc de fonctions EXPT
Exemple de diagramme de bloc de fonctions EXPT
Exemple de schéma à relais EXPT
Exemple de schéma à relais EXPT
Exemple de texte structuré EXPT
Exemple de texte structuré EXPT
(* ST Equivalence: *) tb_size := ANY_TO_DINT (EXPT (2.0, range) );
Résultats
Résultats
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal