Page de configuration Démarrage/Défauts
Utilisez la page de configuration
Démarrage/Défauts
pour effectuer les actions suivantes :- Configurez les paramètres de démarrage du contrôleurMicro800dans le projetFactoryTalk Design Workbench.
- Ouvrir la page de configuration de la mémoire.
- Ouvrez l'affichage Diagnostics du contrôleur pour passer en revue les informations concernant la mémoire du projet actuel et du projet stocké dans la mémoire.
- Spécifier le comportement du contrôleur lorsqu’un défaut matériel survient.
CONSEIL:
Déconnectez le contrôleur avant de modifier les paramètres
Mode de démarrage
et Annuler les défauts
.Paramètre | Description |
|---|---|
Diagnostiquer | Ouvre l'affichage Diagnostic du contrôleur . L'option Diagnostiquer est disponible lorsque le contrôleur est en ligne. |
Mode de démarrage | Indique le comportement au démarrage du contrôleur Micro800 lorsqu’il est mis sous tension. Les options sont les suivantes :
Conserver le dernier mode avant la mise hors tension est le paramètre par défaut. |
Annuler les défauts | Indique le comportement en cas de défaut lors de la mise sous tension du contrôleur. Les options sont les suivantes :
Ne pas effacer les défauts est le paramètre par défaut. |
Défaut matériel | Spécifie le comportement du contrôleur lorsqu'un défaut matériel survient. Les options sont les suivantes :
Arrêter le contrôleur est le paramètre par défaut. |
Module mémoire (contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E)/carte mémoire (contrôleurs Micro820 L20E) | Affiche le message et un lien vers la page de configuration de la carte mémoire ou du module mémoire . Ce lien est disponible pour :
|
Fournir une réponse