Page de configuration de la mémoire

La page de configuration
Mémoire
affiche la quantité de mémoire allouée, disponible et utilisée pour différents éléments. Vous devez assembler le projet du contrôleur pour pouvoir afficher les informations sur la page. Les données de la page sont mises à jour après l’assemblage du projet.
Utilisez la page de configuration
Mémoire
pour effectuer les actions suivantes :
  • Afficher les informations relatives à la mémoire d’un contrôleur
    Micro800
    .
  • Indiquer la mémoire à réserver pour les variables temporaires.
  • Assembler un projet de contrôleur.
CONSEIL:
  • Les informations relatives au contrôleur sur cette page sont mises à jour après l’assemblage du projet. Avant d’afficher la page, assemblez le projet.
  • Avant l'assemblage initial, les paramètres
    Allocations actuelles
    affichent
    S/O
    .
Paramètres de la page de configuration Mémoire
Paramètre
Description
Mémoire maximale
Affiche (en octets) la capacité de mémoire du contrôleur
Micro800
.
Allocation de données maximale
Affiche (en octets) la quantité de mémoire allouée aux données.
Allocations actuelles
Données
Affiche (en octets) la quantité de mémoire utilisée pour prendre en charge les variables, entrées et sorties du système du contrôleur.
Programme
Affiche, en octets et en étapes*, la quantité de mémoire utilisée par les programmes dans le projet du contrôleur.
Espace disponible
Données
Affiche (en octets) la quantité de mémoire de données restante dans le contrôleur.
Programme
Affiche (en octets et en étapes) la quantité de mémoire programme restante dans le contrôleur.
Projet intégré
Allouée
Affiche (en octets) la quantité de mémoire réservée pour les fichiers nécessaires à la création du projet du contrôleur.
Utilisée
Affiche (en octets) la quantité de mémoire utilisée par les fichiers nécessaires à la création du projet du contrôleur.
Libre
Affiche (en octets) la quantité de mémoire disponible pour les fichiers nécessaires à la création du projet du contrôleur.
Variables temporaires
Mémoire de données allouée pour les variables temporaires
Affiche (en octets) la quantité de mémoire réservée aux variables temporaires.
La taille de la mémoire par défaut est de :
  • 4 096
    octets pour les contrôleurs
    Micro810
    LC10
  • 8 192
    octets pour les contrôleurs
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E et
    Micro870
    L70E
Allouée
Affiche (en octets) la quantité de mémoire réservée aux variables temporaires et aux expressions complexes durant la compilation.
Utilisée
Affiche (en octets) la quantité de mémoire utilisée par les variables temporaires et les expressions complexes durant la compilation.
Libre
Affiche (en octets) la quantité de mémoire disponible pour les variables temporaires et les expressions complexes durant la compilation.
Mémoire rémanente
Allouée
Les deux barres indiquent respectivement :
  • La quantité de mémoire (en octets) réservée pour enregistrer les variables rémanentes lors de la mise hors tension.
  • La quantité de mémoire (en blocs) réservée à l’enregistrement des variables rémanentes.
Utilisée
Les deux barres indiquent respectivement :
  • La quantité de mémoire (en octets) utilisée pour enregistrer les variables rémanentes lors de la mise hors tension.
  • La quantité de mémoire (en blocs) utilisée pour enregistrer les variables rémanentes.
Libre
Les deux barres indiquent respectivement :
  • La quantité de la mémoire (en octets) disponible pour enregistrer les variables rémanentes lors de la mise hors tension.
  • La quantité de mémoire (en blocs) disponible pour enregistrer les variables rémanentes.
Modification en mode Exécuter
Quantité de mémoire de données réservée aux variables temporaires
Affiche, en octets, la quantité de mémoire réservée à la modification en mode Exécuter (Run Mode Change, RMC).
Les options sont les suivantes :
  • 0
  • 2 048
  • 4 096
  • 8 192
  • 16 384
La taille par défaut est
2 048
octets.
Limite de taille maximale pour les nouvelles variables
Affiche, en octets, la limite de taille maximale pour les nouvelles variables. La taille dépend de la mémoire réservée et du contrôleur.
Utilisation de la mémoire de données pour la variable
Allouée
Affiche (en octets) la quantité de mémoire réservée aux variables temporaires et aux expressions complexes durant le processus RMC.
Utilisée
Affiche (en octets) la quantité de mémoire utilisée par les variables temporaires et les expressions complexes durant le processus RMC.
Libre
Affiche (en octets) la quantité de mémoire disponible pour les variables temporaires et les expressions complexes durant le processus RMC.
*L’étape est l’unité de mesure du nombre d’instructions de schéma à relais de base, en supposant que chaque bloc d’instruction fasse environ 24 octets pour les contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal