Assemblage d'un projet Micro800

Assemblez votre projet Micro800 pour identifier et corriger les erreurs dans le code. Avant d'assembler un projet, vérifiez que tous les téléchargements sont terminés et que le projet est enregistré.
Conditions préalables
Pour assembler un projet Micro800
  1. Assemblez le projet en effectuant l’une des opérations suivantes :
    • Dans l’
      Organisateur de projets
      , sélectionnez le nœud du contrôleur, puis, dans la barre de menu, sélectionnez
      Appareil
      Assembler
      .
    • Dans l'
      Organisateur de projets
      , cliquez avec le bouton droit sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnez
      Assembler
      .
    CONSEIL: Si la taille d'un projet dépasse la capacité de mémoire du contrôleur cible, l’assemblage échouera. Retirez les variables inutiles ou simplifiez la logique pour réduire l’utilisation de la mémoire.
  2. (Facultatif) Surveillez le processus et identifiez et traitez toute erreur d’assemblage du projet :
    1. Dans le volet
      Sortie
      , sur la page
      Journal
      , surveillez la progression de l’assemblage et identifiez les erreurs d’assemblage.
    2. Dans le volet
      Sortie
      , sur la page
      Liste d’erreurs
      , affichez et corrigez les erreurs d'assemblage.
    3. Corrigez les erreurs d’assemblage en effectuant l’une des opérations suivantes :
      • Dans l'
        Organisateur de projets
        , cliquez avec le bouton droit sur le nœud du contrôleur, puis sélectionnez
        Nettoyer
        .
      • Dans la barre de menu, sélectionnez
        Appareil
        Nettoyer
        .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal