Page de configuration de la carte mémoire

Une carte mémoire est principalement utilisée pour sauvegarder les fichiers de projet et stocker les journaux de données et les fichiers de recette.
La page de configuration
Carte mémoire
est disponible pour les contrôleurs 
Micro820
L20E. Utilisez la page pour effectuer les actions suivantes :
  • Sauvegarder des fichiers de projet sur la carte mémoire.
  • Restaurer des fichiers de projet à partir de la carte mémoire.
  • Ouvrez l'affichage Diagnostic du contrôleur pour comparer les paramètres de la carte mémoire dans la carte mémoire et dans le projet.
Paramètres de la page de configuration Carte mémoire
Paramètre
Description
Diagnostiquer
Ouvre l'affichage Diagnostic du contrôleur.
Le bouton est disponible lorsque le contrôleur est en ligne.
Charger au démarrage
Indique le comportement de la carte mémoire lorsque le contrôleur 
Micro820
L20E est mis sous tension. Les options incluent :
  • Toujours charger
     : Charge le programme utilisateur à partir de la carte mémoire à chaque fois que le contrôleur 
    Micro820
    L20E est mis sous tension.
  • Charger en cas d'erreur de mémoire
     : Charge le programme utilisateur lorsqu’un défaut de mémoire se produit. Les défauts de mémoire se produisent lorsqu’un programme utilisateur ne peut pas être chargé ou est supprimé du contrôleur.
  • Désactivé
     : Ne charge pas le programme utilisateur à partir de la carte mémoire. Il s'agit du paramètre par défaut.
Écraser les paramètres Ethernet
Indique si les paramètres de la carte mémoire doivent écraser ou non les paramètres Ethernet.
Le comportement d’
Écraser les paramètres Ethernet
varie en fonction de l’option sélectionnée pour
Charger au démarrage
 :
  • Lorsque
    Charger au démarrage
    est
    désactivé
    , la case n’est pas disponible.
  • Lorsque
    Charger au démarrage
    est défini sur
    Charger en cas d'erreur de mémoire
    , la case est cochée et en lecture seule.
  • Lorsque
    Charger au démarrage
    est défini sur
    Toujours charger
    , la case est cochée par défaut et peut être décochée si nécessaire.
Les paramètres d’état du serveur Modbus sont écrasés, que la case soit cochée ou non.
Inclure les valeurs des variables lors de la sauvegarde et de la restauration
Détermine si les valeurs de projet et les valeurs logiques des variables doivent être incluses lors de la sauvegarde ou de la restauration d’un programme utilisateur vers ou depuis la carte mémoire.
Par défaut, cette case n’est pas cochée.
Activer le chiffrement sur le projet de secours de l'utilisateur
Active le chiffrement lors de la sauvegarde des projets du contrôleur. Par défaut, cette case n’est pas cochée.
Lance la sauvegarde des programmes utilisateur et des fichiers du projet du contrôleur 
Micro820
L20E sur la carte mémoire. Ce bouton est disponible dans les conditions suivantes :
  • Une carte mémoire est détectée.
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Lance la restauration des programmes utilisateur et des fichiers du projet du contrôleur 
Micro820
L20E depuis la carte mémoire. Ce bouton est disponible dans les conditions suivantes :
  • La carte mémoire qui stocke le projet est détectée.
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Pour plus d’informations concernant la carte micro SD, reportez-vous au .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal