Sauvegarder des fichiers de projet sur une carte mémoire

Utilisez la page de configuration
Carte mémoire
pour sauvegarder des fichiers de projet, des journaux de données ou des fichiers de recette du contrôleur
Micro820
L20E sur une carte mémoire micro SD. Cette sauvegarde garantit la récupération en cas de perte de données inattendue.
Conditions préalables
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
  • Une carte mémoire est détectée.
Pour sauvegarder des fichiers de projet sur une carte mémoire
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Carte mémoire
    .
  3. (Facultatif) Sur la page de configuration
    Carte mémoire
    , sélectionnez Inclure les valeurs des variables lors de la sauvegarde ou de la restauration si nécessaire.
  4. Sélectionnez
    Sauvegarder sur la carte mémoire
    .
  5. Dans
    Carte mémoire
    , sélectionnez
    Sauvegarder
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal