Restaurer des fichiers de projet à partir de la carte mémoire

Utilisez la page de configuration
Carte mémoire
pour restaurer les programmes et les fichiers de fonction du contrôleur
Micro820
 L20E lors d’une perte de données inattendue causée par une panne d’alimentation ou un défaut du contrôleur.
Conditions préalables
  • La carte mémoire qui stocke le projet est détectée.
  • Le contrôleur est en mode
    Programme à distance
    .
Pour restaurer des fichiers de projet à partir de la carte mémoire
  1. Dans l’
    Organisateur de projets
    , double-cliquez sur le contrôleur pour ouvrir son espace de travail applicatif.
  2. Dans l'arborescence du
    Contrôleur
    , sélectionnez
    Carte mémoire
    .
  3. (Facultatif) Sur la page de configuration
    Carte mémoire
    , sélectionnez Inclure les valeurs des variables lors de la sauvegarde ou de la restauration si nécessaire.
  4. Sélectionnez
    Restaurer à partir de la carte mémoire
    .
  5. Dans
    Carte mémoire
    , sélectionnez
    Restaurer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal