Diagnostics du contrôleur

Utilisez la page de diagnostics du contrôleur pour comparer les paramètres de configuration entre le projet en cours et le contrôleur connecté. Si le contrôleur est déconnecté lorsque la page de diagnostics du contrôleur est affichée, elle ne sera plus disponible.
La page de diagnostics du contrôleur comprend les sections suivantes :
  • Identité du contrôleur
  • Démarrage
  • Module mémoire ou carte mémoire
  • Informations du contrôleur
    (contrôleurs
    Micro820
    L20E,
    Micro850
    L50E et
    Micro870
    L70E)
  • Résumé
Lorsque le module mémoire, le module mémoire ou le module LCD sont débranchés, endommagés ou non disponibles, leurs valeurs affichent
Non disponible
. La section
Résumé
indique leur indisponibilité.
La page de diagnostics du contrôleur ne fait pas de différence entre le module mémoire, la carte mémoire et le module LCD pour différentes familles de contrôleur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal