Configurations sur la page de diagnostics du contrôleur

Configurations sur la page de diagnostics du contrôleur
Configuration
Description
Identité du contrôleur
Affiche le numéro de catalogue, la révision du micrologiciel, la série, le numéro de série et le code de démarrage du micrologiciel du contrôleur.
Démarrage
Mode de démarrage
Contrôle le comportement du contrôleur au démarrage.
Annuler les défauts
Affiche l’option d’effacement des défauts au démarrage.
Module mémoire ou carte mémoire
Chargement à la mise sous tension
Détermine si le contrôleur restaure le projet à partir du module mémoire au moment du démarrage. Ce paramètre est coché dans le module mémoire au démarrage.
Écraser les paramètres Ethernet
Lors de la restauration à partir du module mémoire, cette option détermine si les paramètres Ethernet actuels sont remplacés par les paramètres du module mémoire.
Cette configuration réside uniquement dans le projet du contrôleur et ne fait pas partie des paramètres du module mémoire.
Contrairement aux paramètres de projet Toujours charger qui sont sauvegardés puis lus à partir de la carte mémoire au démarrage,
Écraser les paramètres Ethernet
est lu lors de la mise sous tension depuis le paramètre de projet qui se trouve dans le contrôleur, et ne peuve pas être lu directement à partir de la carte mémoire.
Inclure les valeurs des variables lors de la sauvegarde ou de la restauration
Détermine s'il convient d'inclure les valeurs du contrôleur lorsque vous sauvegardez ou restaurez le projet du contrôleur.
ID catalogue
Affiche le numéro de modèle du contrôleur ou du module mémoire.
Version du projet
Affiche la version du projet dans le contrôleur ou le module mémoire.
Informations du contrôleur
Durée de fonctionnement du processeur
Affiche la durée totale pendant laquelle le processeur a été actif depuis son dernier démarrage.
Utilisation de la communication
Affiche le taux d’utilisation de l’espace dans la mémoire tampon de communication du système actuel.
Résumé
Affiche :
  • Si le projet présent dans le module mémoire est compatible avec le contrôleur et le micrologiciel du contrôleur.
  • Si le mot de passe présent dans le module mémoire correspond au mot de passe dans le contrôleur.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal