Statistiques des sockets programmés par l’utilisateur pour les contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E

Le protocole de socket programmé par l’utilisateur surveille les statistiques des sockets des contrôleurs
Micro820
L20E,
Micro850
L50E et
Micro870
L70E. Dans
FactoryTalk Design Workbench
, utilisez les instructions de socket dans les programmes du contrôleur pour créer et ouvrir des sockets pour les communications à l'aide des protocoles TCP (Transmission Control Protocol) et UDP (User Datagram Protocol).
Les blocs d'instructions de socket comprennent :
Les paramètres du tableau suivant sont disponibles lorsque vous sélectionnez
Sockets programmés par l’utilisateur
dans la liste
Protocoles
.
Surveillance des statistiques de communication Ethernet en temps réel
Paramètre
Description
Total available
Affiche le nombre maximal d'instances de sockets prises en charge.
Created
Affiche le nombre d'instances de sockets créées.
Pour plus d’informations, reportez-vous à l’instruction SOCKET_CREATE.
TCP connections
Affiche le nombre d'instances TCP.
Clients
Affiche le nombre d'instances de support ouvertes en tant que clients TCP.
Servers
Affiche le nombre d'instances de support ouvertes en tant que serveurs TCP.
Non-configured
Affiche le nombre d'instances de socket qui ne sont pas encore configurées.
UDP datagrams
Affiche le nombre d'instances de support ouvertes en tant que datagrammes UDP.
Paquets
TCP success - Read
Affiche le nombre de paquets TCP lus.
TCP success - Write
Affiche le nombre de paquets TCP écrits.
TCP failure - Read
Affiche le nombre de paquets TCP non lus.
Pour plus d’informations, reportez-vous au bloc d’instruction SOCKET_READ.
TCP failure - Write
Affiche le nombre de paquets TCP non écrits.
Pour plus d’informations, reportez-vous au bloc d’instruction SOCKET_WRITE.
UDP success - Read
Affiche le nombre de paquets UDP lus.
UDP success - Write
Affiche le nombre de paquets UDP écrits.
UDP failure - Read
Affiche le nombre de paquets UDP non lus.
Pour plus d’informations, reportez-vous au bloc d’instruction SOCKET_READ.
UDP failure - Write
Affiche le nombre de paquets UDP non envoyés.
Pour plus d’informations, reportez-vous au bloc d’instruction SOCKET_WRITE.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal