Diagnostics Ethernet pour les contrôleurs Micro820 L20E, Micro850 L50E et Micro870 L70E
Le protocole
Général
affiche les statistiques du port Ethernet intégré sur les contrôleurs Micro820
L20E, Micro850
L50E et Micro870
L70E.
CONSEIL:
- Pour réinitialiser à zéro les compteurs du protocoleEthernet - Général, cliquez surRéinitialiser les compteurs.
- Pour configurer l’adresse IP, utilisez le Page de configuration du port Ethernet.
Classé | Description |
|---|---|
Protocoles | Sélectionne le protocole dont les paramètres correspondants sont affichés. Les paramètres du tableau sont disponibles lorsque vous sélectionnez Général dans la liste Protocoles . |
Réinitialiser les compteurs | Efface ou réinitialise les compteurs de diagnostics. |
Statut du lien Ethernet | |
État du port | Affiche l’état du port : activé ou désactivé. |
Vitesse | Affiche le débit du port en mégabits par seconde (Mbit/s). |
Adresse MAC du port | Affiche l'adresse d'identité MAC du port. |
Mode duplex | Affiche le mode duplex : intégral ou semi. |
Compteurs d'interfaces | |
Octets en entrée | Affiche le nombre d'octets reçus sur l'interface. Un octet est égal à huit bits. |
Octets en sortie | Affiche le nombre d'octets transmis sur l'interface. |
Paquets Unicast en entrée | Affiche le nombre de paquets unicast reçus sur l'interface. |
Paquets Unicast en sortie | Affiche le nombre de paquets unicast envoyés depuis l'interface. |
Paquets non-Unicast en entrée | Affiche le nombre de paquets non-unicast reçus sur l'interface. |
Paquets non-Unicast en sortie | Affiche le nombre de paquets non-unicast transmis sur l'interface. |
Paquets rejetés en entrée | Affiche le nombre de paquets entrants (unicast et multicast) ignorés à leur réception par l'interface. |
Paquets rejetés en sortie | Affiche le nombre de paquets sortants transmis sur l’interface et ignorés. |
Paquets avec erreurs en entrée | Affiche le nombre de paquets entrants contenant des erreurs, hors paquets entrants ignorés. |
Paquets avec erreurs en sortie | Affiche le nombre de paquets sortants contenant des erreurs, hors paquets sortants ignorés. |
Paquets de protocole inconnu en entrée | Affiche le nombre de paquets entrants avec un protocole inconnu. |
Compteurs de médias | |
Erreurs d’alignement | Affiche le nombre de trames reçues dont la longueur n’est pas un nombre entier d’octets. |
Erreurs FCS | Affiche le nombre de trames reçues qui ne passent pas le contrôle FCS. |
Collisions uniques | Affiche le nombre de cadres correctement transmis ayant connu exactement une collision. |
Collisions multiples | Affiche le nombre de cadres correctement transmis ayant connu plusieurs collisions. |
Erreurs de test SQE | Affiche le nombre de fois où un message d'erreur de test SQE a été généré. |
Transmissions différées | Affiche le nombre de cadres retardés lors de la première tentative de transmission en raison de l'état occupé du support. |
Collisions tardives | Affiche le nombre de collisions détectées après 512 bits de transmission d'un paquet. |
Collisions trop nombreuses | Affiche le nombre de trames dont la transmission a échoué en raison de collisions trop nombreuses. |
Erreurs de transmission MAC | Affiche le nombre de trames dont la transmission a échoué en raison d'une erreur interne de transmission de la sous-couche MAC. |
Erreurs de réception MAC | Affiche le nombre de trames pour lesquelles la réception sur une interface a échoué en raison d’une erreur interne de réception de la sous-couche MAC. |
Erreurs de détection de porteuse | Affiche le nombre de fois où la condition de sens de la porteuse a été perdue ou n'a jamais été revendiquée lors des tentatives de transmission d'un cadre. |
Trame trop longue | Affiche le nombre de trames reçues qui dépassent la taille de trame maximale autorisée. |
Statistiques IP | |
Total des paquets IP envoyés | Affiche le nombre total de paquets IP transmis avec succès. |
Total des paquets IP reçus | Affiche le nombre total de paquets IP reçus avec succès. |
Total des octets IP envoyés | Affiche le nombre total d’octets IP transmis avec succès. |
Total des octets IP reçus | Affiche le nombre total d’octets IP reçus avec succès. |
Paquets IP envoyés perdus | Affiche le nombre total de paquets IP perdus en envoi. |
Paquets IP reçus perdus | Affiche le nombre total de paquets IP reçus perdus. |
Total des fragments IP envoyés | Affiche le nombre total de fragments IP envoyés. |
Total des fragments IP reçus | Affiche le nombre total de fragments IP reçus. |
Erreur de somme de contrôle de réception IP | Affiche le nombre total de paquets IP reçus avec des erreurs de somme de contrôle. |
Paquets IP non valides | Affiche le nombre total de paquets IP non valides. |
Statistiques TCP | |
Paquets TCP envoyés | Affiche le nombre total de paquets TCP envoyés. |
Paquets TCP reçus | Affiche le nombre total de paquets TCP reçus. |
Octets TCP envoyés | Affiche le nombre total d'octets TCP envoyés. |
Octets TCP reçus | Affiche le nombre total d'octets TCP reçus. |
Connexions TCP perdues | Affiche le nombre total de connexions TCP perdues. |
Paquets TCP reçus perdus | Affiche le nombre total de paquets TCP perdus. |
Connexions TCP | Affiche le nombre total de connexions TCP. |
Déconnexions TCP | Affiche le nombre total de déconnexions TCP. |
Erreur de somme de contrôle TCP | Affiche le nombre total de paquets TCP avec des erreurs de somme de contrôle. |
Paquets TCP non valides | Affiche le nombre total de paquets TCP non valides. |
Paquets TCP retransmis | Affiche le nombre total de paquets TCP retransmis. |
Statistiques UDP | |
Paquets UDP envoyés | Affiche le nombre total de paquets UDP envoyés. |
Paquets UDP reçus | Affiche le nombre total de paquets UDP reçus. |
Octets UDP envoyés | Affiche le nombre total d'octets UDP envoyés. |
Octets UDP reçus | Affiche le nombre total d'octets UDP reçus. |
Paquets UDP reçus perdus | Affiche le nombre total de paquets UDP perdus pendant la réception. |
Erreur de somme de contrôle UDP | Affiche le nombre total de paquets UDP avec des erreurs de somme de contrôle. |
Paquets UDP non valides | Affiche le nombre total de paquets UDP non valides. |
Fournir une réponse