Statistiques de vue d’ensemble EtherNet/IP pour les contrôleurs Micro850 L50E et Micro870 L70E
Le protocole de vue d’ensemble EtherNet/IP surveille les statistiques Ethernet pour les contrôleurs
Micro850
L50E et Micro870
L70E.Champ | Description |
|---|---|
Connexions TCP | |
Connexions TCP actives | Affiche le nombre actuel de connexions TCP actives pour les messages EtherNet/IP. |
Connexions TCP maximales | Affiche le nombre maximal de connexions TCP prises en charge pour les messages EtherNet/IP. |
Non connecté | |
Paquets envoyés par seconde | Affiche le nombre de messages ou paquets EtherNet/IP non connectés envoyés au cours de la dernière seconde. Par défaut, ce nombre est incrémenté de un toutes les deux secondes environ en raison d’une tâche qui vérifie l’état de connexion du contrôleur. |
Paquets reçus par seconde | Affiche le nombre de messages ou paquets EtherNet/IP non connectés reçus au cours de la dernière seconde. Par défaut, ce nombre est incrémenté de un toutes les deux secondes environ en raison d’une tâche qui vérifie l’état de connexion du contrôleur. |
Total des paquets envoyés | Affiche le nombre cumulé de messages ou paquets EtherNet/IP non connectés envoyés. |
Total des paquets reçus | Affiche le nombre cumulé de messages ou paquets EtherNet/IP non connectés reçus. |
Connecté | |
Paquets envoyés par seconde | Affiche le nombre de messages ou paquets EtherNet/IP connectés envoyés au cours de la dernière seconde. |
Paquets reçus par seconde | Affiche le nombre de messages ou paquets EtherNet/IP connectés reçus au cours de la dernière seconde. |
Total des paquets envoyés | Affiche le nombre cumulé de messages ou paquets EtherNet/IP connectés envoyés. |
Total des paquets reçus | Affiche le nombre cumulé de messagesou paquets EtherNet/IP connectés reçus. |
Paquets d’E/S par seconde | |
Paquets d’E/S envoyés par seconde (réel) | Affiche le nombre de paquets EtherNet/IP de classe 1 transmis par le système au cours de la dernière seconde. |
Paquets d’E/S reçus par seconde (réel) | Affiche le nombre de paquets EtherNet/IP de classe 1 reçus par le système au cours de la dernière seconde. |
Total des paquets d’E/S par seconde (réel) | Affiche le nombre total de paquets EtherNet/IP de classe 1 reçus, envoyés, bloqués et rejetés par le système au cours de la dernière seconde. |
Paquets d’E/S rejetés par seconde (réel) | Affiche le nombre de paquets EtherNet/IP de classe 1 rejetés par le système au cours de la dernière seconde. |
Nombre de paquets d’E/S | |
Paquets d’E/S envoyés | Affiche le nombre cumulé de paquets EtherNet/IP de classe 1 transmis par le système. |
Paquets d’E/S reçus | Affiche le nombre cumulé de paquets EtherNet/IP de classe 1 reçus par le système. |
Paquets d’E/S rejetés | Affiche le nombre cumulé de paquets EtherNet/IP de classe 1 rejetés par le système. Ces paquets sont des messages qui ont été reçus et rejetés, car la connexion était fermée ou une adresse de multidiffusion était en double. |
Paquets d’E/S manqués | Affiche le nombre cumulé de paquets EtherNet/IP de classe 1 qui n’ont pas été reçus dans l’ordre. Chaque paquet UDP comporte un numéro de séquence et si un paquet est manquant (corrompu ou abandonné), le système reconnaîtra ce vide dès réception du prochain paquet reçu. Le compteur de paquets manqués augmente alors du nombre de paquets manqués. |
Total des paquets d’E/S | Affiche le nombre total de paquets EtherNet/IP de classe 1 reçus, envoyés, bloqués et rejetés par le système. |
Connexions de l’application | |
Type | Affiche la classe de la connexion : Classe 1 ou classe 3. |
État | Affiche l’état de la connexion : Actif et inactif. |
Durée active | Affiche la durée écoulée pendant laquelle la connexion a été maintenue. |
Numéro de série | Affiche l’identificateur unique pour chaque connexion. |
Taille de paquet O->T | Affiche la taille des données du paquet de l’origine vers la cible en octets. |
Taille des paquets T->O | Affiche la taille des données du paquet de la cible vers l’origine en octets. |
Paquet perdu en Rx | Affiche le nombre de paquets perdus en raison de cette connexion spécifique. |
Fournir une réponse