Comandos de la CLI
FactoryTalk Optix Studio
incluye estos comandos de la interfaz de línea de comandos (CLI).
CONSEJO:
Los siguientes comandos asumen que se instaló
FactoryTalk Optix Studio
en la ubicación predeterminada. Si ha seleccionado una ubicación personalizada para la instalación de FactoryTalk Optix Studio
, modifique las rutas según corresponda.Para acortar los comandos e invocar el ejecutable con
FTOptixStudio
, agregue una variable de entorno del sistema o navegue hasta el directorio de instalación de FactoryTalk Optix Studio
.
CONSEJO:
Los comandos
--help
, -h
y --version
tienen prioridad sobre los demás comandos. --help
y -h
tienen prioridad sobre --version
.Comandos disponibles
Entregue su opinión