Comando de la CLI: connect

Utilice el comando
connect
para conectar
FactoryTalk Optix Studio
a una Aplicación FactoryTalk Optix en ejecución que exponga un servidor OPC UA.

Sintaxis

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" connect
endpoint
[--silent]
Parámetros
Parámetro
Importancia
Descripción
endpoint
Obligatorio
La dirección IP del punto de conexión al que se conecta.
--silent
Opcional
Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema.

Ejemplo

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" connect 192.168.1.100
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal