Comando de la CLI: deploy
Utilice el comando
deploy
para implementar una Aplicación FactoryTalk Optix
en un dispositivo local.Directrices
Tenga en cuenta lo siguiente cuando trabaje con el comando
deploy
:- Debe realizar las operaciones de control de versiones necesarias antes de implementar laAplicación FactoryTalk Optix.
- Debe asegurarse de que laAplicación FactoryTalk Optixse compile sin errores antes de la implementación.
- Solo puede implementarAplicaciones FactoryTalk Optixen dispositivos locales.
- No puede implementarAplicaciones FactoryTalk Optixcon secretos cifrados.
- El comandodeployno inicia el tiempo de ejecución de forma predeterminada. Si incluye--run-after-deploy, el tiempo de ejecución se inicia automáticamente después de la implementación.
Sintaxis
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" deploy project_to_deploy
--ip-address=ip_address
--username=username
[--thumbprint=certificate_thumbprint
] [--disable-project-encryption] [--disable-source-project-transfer] [--transfer-application-files] [--transfer-optimized-project] [--run-after-deploy] [--silent]Parámetro | Importancia | Descripción |
|---|---|---|
version | Obligatorio | Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de FactoryTalk Optix Studio . |
project_to_deploy | Obligatorio | Ruta de acceso al archivo OPTIX del proyecto que se va a implementar. |
ip_address | Obligatorio | La dirección IP del dispositivo de destino donde se implementará la Aplicación FactoryTalk Optix . |
username | Obligatorio | Nombre de usuario para iniciar sesión en dispositivo de destino.
IMPORTANTE:
Especifique la contraseña del usuario como una variable del entorno del sistema
OPTIX_STUDIO_DEPLOYMENT_PASSWORD . |
--thumbprint= certificate_thumbprint | Opcional | Proporcione la huella digital del certificado del servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix de destino para evitar la necesidad de interactuar con el cuadro de diálogo de confianza. El cuadro de diálogo de confianza solo se muestra para la primera implementación. Asegúrese de que las herramientas de FactoryTalk Optix Runtime y el servicio de actualización estén instalados. A continuación, puede obtener la huella digital si ejecuta este comando openssl x509 -fingerprint -in UpdateServicePath /PKI/Own/Certs/FTOptixApplication.der -inform DER -nooutdonde UpdateServicePath es el directorio de instalación del servicio de actualización de la aplicación FactoryTalk Optix.
CONSEJO:
Los dispositivos integrados no pueden generar huellas digitales de certificados.
|
--disable-project-encryption | Opcional | Deshabilite el cifrado del proyecto. |
--disable-source-project-transfer | Opcional | Deshabilite la transferencia del proyecto de origen al dispositivo de destino.
IMPORTANTE:
Solo puede transferir proyectos de origen a dispositivos de destino Windows.
|
--transfer-optimized-project | Opcional | Optimice el proyecto antes de su transferencia. Proyectos optimizados:
No se pueden optimizar proyectos que contengan servidores OPC UA que expongan todo el modelo o al menos una etiqueta. |
--run-after-deploy | Opcional | Inicie el tiempo de ejecución automáticamente después de la implementación. Si omite este parámetro, el comando deploy no iniciará el tiempo de ejecución y requerirá un reinicio manual después de la implementación. |
--silent | Opcional | Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema. |
Ejemplo
"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" deploy "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix" --ip-address=192.168.1.100 --username=admin --transfer-application-files
Entregue su opinión