Comando de la CLI: open

Utilice el comando
open
para abrir un proyecto en
FactoryTalk Optix Studio
.

Sintaxis

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" open
project_to_open
[--silent]
Parámetros
Parámetro
Importancia
Descripción
version
Obligatorio
Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de
FactoryTalk Optix Studio
.
project_to_open
Obligatorio
Ruta de acceso al archivo
OPTIX
del proyecto que se va a abrir.
--silent
Opcional
Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema.

Ejemplo

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\Studio 1.6.0.626\FTOptixStudio" open "D:\temp\NewHMIProject28\NewHMIProject28.optix"
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal