Comando de la CLI: new

Utilice el comando
new
para crear un proyecto.

Sintaxis

"C:\Program Files\Rockwell Automation\FactoryTalk Optix\
version
\FTOptixStudio" new
project_to_create
path
[-e | --encrypt-secrets] [--template=
template
] [--main-window-width==
width
] [--main-window-height==
height
] [-l | --in-project-location] [--silent] [-u | --user-defined-templates] [-d, --default-template-dimensions]
Parámetros
Parámetro
Importancia
Descripción
version
Obligatorio
Nombre de carpeta que refleja la versión instalada de
FactoryTalk Optix Studio
.
project_to_create
Obligatorio
Nombre del proyecto.
path
Obligatorio
Ubicación del proyecto.
-e
o
--encrypt-secrets
Opcional
Cifre los secretos del proyecto.
--template=
template
Opcional
Nombre de la plantilla que se utilizará en el proyecto.
Los valores permitidos para
template
son:
  • main
    (default)
  • optixPanel
--main-window-width=
width
Opcional
Ancho de la ventana principal en píxeles. El ancho predeterminado es
400
píxeles
--main-window-height=
height
Opcional
Altura de la ventana principal en píxeles. La altura predeterminada es
400
píxeles
-l
o
--in-project-location
Opcional
Cree el proyecto directamente en
path
--silent
Opcional
Haga que la salida del comando no sea detallada en el símbolo del sistema.
-u, --user-defined-templates
Opcional
La plantilla de proyecto es una plantilla definida por el usuario
-d, --default-template-dimensions
Opcional
Utilice las dimensiones predeterminadas de la plantilla al crear el nuevo proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal