Realizar un seguimiento de las cargas de archivos

Configure un evento de sesión de interfaz de usuario para realizar un seguimiento de las cargas de archivos completadas en sesiones del motor de presentación web.
Requisitos previos
  1. Cree un objeto
    SesiónDeInterfazDeUsuario
    #
    haciendo clic con el botón secundario en
    UI
    y seleccionando
    Nuevo
    SesiónDeInterfazDeUsuario
    #
    .
  2. Cree un motor de presentación web y asocie una sesión de interfaz de usuario al motor de presentación web.
    Para obtener más información sobre la configuración de los motores de presentación, consulte Configurar un motor de presentación web.
  3. Implemente el método Cargar archivo en la lógica de aplicación.
    Para obtener más información, consulte Método: Cargar archivo y Agregar un método a un evento existente.
  1. Para realizar un seguimiento de las cargas de archivos
  2. En
    Vista del proyecto
    , seleccione un objeto
    SesiónDeInterfazDeUsuario
    #
    (type)
    asociado a un motor de presentación web.
  3. En
    Eventos
    , asocie un método que se active cuando se complete la carga de un archivo en una sesión del motor de presentación web:
    1. Junto a
      UploadFileCompletedEvent
      , seleccione
      +
      .
    2. Seleccione y configure un método para que se active cuando se complete la carga de archivos.
      Para obtener más información sobre los métodos disponibles, consulte Métodos.
    Por ejemplo, muestre un cuadro de diálogo de confirmación cuando se complete la carga de archivos.
    CONSEJO: Implemente controladores para
    ID de operación
    , código de
    Resultado
    y
    Ruta de archivo
    de la carga en la lógica de aplicación. Para obtener más información, consulte UploadFileCompletedEvent.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal