Agregar un método a un evento existente
Un objeto tiene eventos predeterminados. Seleccione un método que ejecutará el evento cuando este ocurra en tiempo de ejecución. Un evento puede tener varios métodos de ejecución.
- EnVista del proyecto, seleccione el objeto con un evento.
- EnPropiedadesenEventos, junto al evento que quiere asociar a un método, seleccione.

- En la ventana de selección, vaya hasta el método que desee agregar:
- Método global. ExpandaComandosy expanda el nodo de método para seleccionar un método.
- Nodo local. Expanda el nodo del objeto para seleccionar un método.
- ElijaSeleccionar.
- (Opcional) Si el método requiere argumentos, expanda el método y establezca los argumentos.CONSEJO: Si hay varios alias asociados a un argumento, seleccionepara mostrar una tabla de alias y sus valores. En la tabla, cree vínculos dinámicos entre valores de alias.

- (Opcional) Asocie los métodos adicionales al evento.
method
Entregue su opinión