Métodos
Un
método
es una acción o un subprograma que un evento realiza en determinadas circunstancias.Un evento realiza un método cuando:
- Un evento se produce en tiempo de ejecución
- Un evento requerido por un script de C# en tiempo de ejecución ocurre en tiempo de ejecución
- Una solicitud del cliente OPC UA se produce en tiempo de ejecución
- Un script de C# se ejecuta en tiempo de diseño
Entregue su opinión