UploadFileCompletedEvent

Detalles de argumentos de evento y tipos de datos para UploadFileCompletedEvent, incluidas las descripciones de variables y los códigos de resultado.

Argumentos de eventos

Puede usar las siguientes variables expuestas por este alias en la lógica de aplicación:
{Session}
Session
Sesión de interfaz de usuario
SesiónDeInterfazDeUsuario
#
UploadFileCompletedEventHandler
#
EventArguments
.
Para obtener más información sobre los alias, consulte Alias.
Argumentos de eventos
Variable
Tipo de datos
Descripción
Operation ID
Guid
Identificador único de la operación de carga. Consulte Método: Cargar archivo.
Result code
Enum
  • 0
    . Carga completada correctamente.
  • 1
    . La carga ha fallado debido a una carpeta no válida o a permisos insuficientes.
  • 2
    . La carga ha fallado debido a que el tamaño del archivo supera el límite permitido.
  • 3
    . La carga ha fallado debido a un tipo de archivo no compatible o a una infracción de la política.
  • 4
    . La carga ha fallado debido a un error interno.
File path
String
Ruta al archivo cargado. Vacío si falla la carga.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal