Configurar un motor de presentación web

Cree un motor de presentación web para ejecutar
FactoryTalk Optix
como un servicio en el dispositivo de tiempo de ejecución o como una aplicación para la interacción del cliente web. Ejecutar
FactoryTalk Optix
como un servicio inicia automáticamente la aplicación implementada con o sin interfaz de usuario. Utilice este modo cuando no haya ningún operador local en el dispositivo de tiempo de ejecución.
  1. En
    Vista del proyecto
    , haga clic con el botón secundario en
    UI
    y seleccione
    Nuevo
    motor de presentación web
    .
  2. En
    Propiedades
    , realice los cambios necesarios:
    • Tiempo de sondeo de variables dinámicas
      . Especifica el intervalo de tiempo entre las lecturas de variables.
    • Protocolo
      . Define el protocolo para la comunicación entre los clientes web y el servidor web. Puede ser
      http
      o
      https
      . Si ha seleccionado
      https
      , configure
      Archivo de certificado
      y
      Archivo de clave privada
      en
      Certificado SSL
      .
      CONSEJO: Para que
      Aplicaciones FactoryTalk Optix
      , ejecutándose como aplicaciones web progresivas (clientes de estación de trabajo), esté disponible en la red, utilice el protocolo HTTPS. Solo puede utilizar HTTP para el desarrollo local de clientes de estación de trabajo.
    • Dirección IP
      . Establece la dirección en la que el servidor web escucha. Debe ser una dirección IP válida de un dispositivo local.
      CONSEJO: Establezca
      0.0.0.0
      para que el servidor web escuche en todas las direcciones disponibles del equipo local. Establezca una dirección específica distinta de
      0.0.0.0
      para ignorar las solicitudes a direcciones locales diferentes de la introducida.
    • Puerto
      . Especifica el puerto para la comunicación entre los clientes web y el servidor web.
      IMPORTANTE: En una implementación de High Availability, este valor debe coincidir exactamente con el puerto web del clúster configurado en el paso
      Puertos
      de High Availability Manager durante la instalación. El puerto predeterminado es
      80
      para
      http
      y
      443
      para
      https
      . El tráfico del cliente llega al clúster a través de la IP virtual y se reenvía al nodo activo. Si este puerto no coincide, MotorDePresentaciónWeb no recibe ese tráfico. Para obtener más información, consulte Configurar e implementar un proyecto de High Availability.
    • Nombre de host
      . Se utiliza para generar un certificado autofirmado para el protocolo HTTPS. Si está vacío, el certificado se genera en función del nombre de la máquina.
    • Número máximo de conexiones web
      . Establece el número máximo de clientes web que pueden conectarse al servidor web.
    • Número máximo de conexiones de estación de trabajo
      . Establece el número máximo de clientes de estación de trabajo que pueden conectarse al servidor web.
    • Orígenes remotos permitidos
      . Enumera orígenes remotos que puede cargar o utilizar para acceder al recurso actual. Los formatos aceptados incluyen el nombre de un host de Internet o una dirección IP. El patrón de URL, el número de puerto y la ruta son opcionales. Los comodines (*) como *.example.com permiten subdominios, direcciones de host y números de puerto.
      CONSEJO: Introduzca
      Orígenes remotos permitidos
      para especificar qué direcciones URL pueden incrustar el recurso actual. Los orígenes remotos permitidos proporcionan mayor seguridad y control al cargar y acceder a recursos remotos.
    • Habilitar ID de automatización
      . Habilita identificadores automatizados para pruebas automatizadas.
    • Orígenes locales permitidos
      . Enumera las extensiones de archivo proporcionadas por
      MotorDePresentaciónWeb
      . La configuración mínima requerida es:
      *.html, *.css, *.js, *.ttf
      Para establecer valores seguros predeterminados, haga clic con el botón secundario en el campo y seleccione
      Establecer valores seguros predeterminados
      .
      Los siguientes valores predeterminados están disponibles:

        imágenes
        *.png, *.jpg, *.jpeg, *.gif, *.bmp, *.svg

        vídeo
        *.avi, *.mov, *.mkv, *.mpg, *.mp4, *.wmv

        archivos de texto
        *.pdf

        archivos de fuente
        *.ttf, *.otf

        archivos web
        *.html, *.css, *.js

      Siga estas convenciones:
      • Puede usar nombres de archivo específicos, como
        myfile.txt
      • Puede utilizar comodines (
        *
        ) para hacer coincidir patrones. Por ejemplo,
        file*.txt
        coincide con
        file1.txt
        ,
        file123.txt
        y otros.
      • Las siguientes carpetas restringen el acceso:
        /projectfiles/netsolution
        ,
        /projectfiles/pki
        ,
        /applicationfiles/
        .
      • Todas las reglas no distinguen entre mayúsculas y minúsculas.
      CONSEJO: El uso de
      *
      para compartir todos los archivos genera una advertencia durante la implementación y se registran registros durante la ejecución.
    • Permitir la carga de archivos sin autenticar
      . Permite a los usuarios que no han iniciado sesión cargar archivos en
      Aplicaciones FactoryTalk Optix
      .
    • Ventana de inicio de sesión
      . Especifica el tipo de ventana de inicio de sesión que se abre cuando inicia una sesión y ningún usuario ha iniciado sesión.
    • Teclado virtual
      . Selecciona el teclado virtual predeterminado.
    • Ventana de inicio
      . Define el tipo de objeto de ventana creado al iniciar una sesión.
    • Usuario de inicio
      . Establece el usuario que autentica la sesión.
    • Hoja de estilo
      . Aplica estilo a los objetos gráficos.
    • Sesión
      . Especifica el objeto de sesión de interfaz de usuario que se va a usar.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal