Configurar un teclado personalizado
Para configurar un teclado virtual personalizado, agregue un objeto Teclado y ajuste sus objetos secundarios y sus propiedades.
Requisitos previos
Seleccione el motor de teclado virtual personalizado estableciendo
Teclado virtual
en Personalizado
. Vea Configurar un motor de presentación nativo y Configurar un motor de presentación web.- Para configurar un teclado personalizado
- En laVista del proyecto, expandaUI, haga clic con el botón derecho enTecladosy seleccioneTeclado.CONSEJO: Puede importar un teclado predefinido de bibliotecas de plantillas si no desea agregar todas las teclas del teclado desde cero. Puede modificar el teclado importado en cualquier momento. Para obtener más información, consulte Importar una plantilla.
- EnPropiedades, establezca las opciones del teclado:
- Configuraciones regionales. Configuraciones regionales para las que se va a utilizar este teclado virtual. Para obtener más información, consulte Sesión de interfaz de usuario.CONSEJO: Si no especifica un teclado personalizado para la configuración regional actual, FactoryTalk Optix utiliza el primer teclado disponible después de la propiedadReserva de configuración regionaldel objeto de proyecto.
- Tipo de teclado.Alfanumérico,Numéricoo un tipo de teclado personalizado.Por ejemplo, establezcaTipo de tecladoenCustomKeyboard
- Control de preedición. Vínculo dinámico a un objeto gráfico que muestra el texto que se aplicará una vez finalizada la edición. Por ejemplo, un vínculo dinámico a un cuadro de texto.Para obtener más información sobre vínculos dinámicos, consulte Crear vínculos dinámicos.
- En laVista del proyecto, para agregar teclas de teclado, haga clic con el botón derecho en el teclado y seleccione una de las siguientes opciones:
- Botón de texto del tecladoy, a continuación, enPropiedades, introduzca un carácter enTecla.Por ejemplo, enTecla, escribaq.CONSEJO:Los caracteres se ponen automáticamente en mayúscula o minúscula según el valor de la propiedadMayúsActivode la tecla del teclado Mayús. También puede utilizar el valorMayúsActivoen la lógica de aplicación.No se pueden utilizar emoticonos para los caracteresTecla.
- Botón de símbolo del tecladoy, a continuación, enPropiedades, seleccione un símbolo.Por ejemplo, seleccioneEntraroCambiar signodesdeSímbolo.
- (Opcional) EnPropiedades, modifique las propiedadesTamaño y diseñoyAspectodel teclado.
- (Opcional) En laVista del proyecto, expanda el objeto Teclado y administre los objetos secundarios.Por ejemplo, puede:
- Configurar los objetos gráficos existentes. Por ejemplo, cambie los estilos de teclas específicas del teclado. Consulte Aplicar un estilo de control a un objeto gráfico.
- Agregue objetos gráficos. Por ejemplo, agregue un rectángulo sólido para crear un efecto de fondo o una etiqueta para proporcionar contexto adicional. Consulte Objetos gráficos predefinidos.
- Utilizar la información expuesta por variable editada con el teclado para mostrar o procesar valores. Consulte Usar detalles de variables editadas con teclados.
- Implemente el teclado personalizado en su proyecto. Consulte Seleccionar un teclado.
- Mostrar un teclado virtual desde la lógica de aplicación en tiempo de ejecución. Consulte Abrir un teclado desde la lógica de aplicación.
Entregue su opinión