Importar una plantilla
Coloque una plantilla en un nodo en
Vista del proyecto
para agregar el objeto, el tipo de objeto o una variable al proyecto.- En la barra de herramientas principal, seleccione.Bibliotecas de plantillas
- (Opcional) EnBibliotecas, seleccioney, a continuación, seleccioneConservar rutas de acceso en elementos de biblioteca.CONSEJO:De forma predeterminada, importar una plantilla con dependencias crea los objetos en el nodo primario de la plantilla importada. Conserve las rutas de acceso en los elementos de la biblioteca para importar las dependencias de plantilla en sus nodos originales.Por ejemplo, si importa un widget que depende de los objetos ubicados en la carpetaModelo, seleccioneConservar rutas de acceso en elementos de bibliotecapara volver a crear los objetos en la carpeta Modelo.
- Puede elegir entre:
- Arrastre una plantilla de la biblioteca a un nodo de laVista del proyecto.
- Arrastre una plantilla de objeto gráfico desdeBibliotecasal editorVista del proyecto.
- Si la plantilla es de un tipo de objeto, seleccione una de las siguientes opciones:
- Importar como tipo. Agregar un tipo de objeto basado en la plantilla al proyecto.
- Importar como instancia. Agregar una instancia de objeto basada en la plantilla al proyecto.
El objeto de una biblioteca de plantillas se importa al proyecto.
CONSEJO:
La información sobre herramientas de objetos indica la biblioteca desde la que se han importado los objetos. Si las plantillas de objetos importados se eliminan de la biblioteca, la información sobre herramientas muestra un mensaje que indica que no se pudo encontrar la biblioteca de referencia.
Entregue su opinión