Sesión de interfaz de usuario

La sesión de interfaz de usuario es un contexto en tiempo de ejecución en el que los usuarios ejecutan operaciones de lectura o escritura en función de los permisos.

Esta sección incluye

  • Descripción general de la sesión de interfaz de usuario y motores de presentación
  • Tiempo de espera de inactividad y configuración del salvapantallas
  • Escalado de la interfaz de usuario
  • Configuraciones regionales y texto localizado
  • Sistemas de medición y unidades de ingeniería
  • Opciones de zona horaria para alarmas
  • Seguimiento de la descarga y carga de archivos
  • Descripción general de los nodos de sesión

Información general

El objeto Sesión de interfaz de usuario determina la información de la sesión, como los grupos a los que pertenece un usuario y su configuración regional. Utilice esta información para crear interfaces dinámicas basadas en permisos, configuraciones o propiedades personalizadas.
Sesión interactiva:
  • Crea la ventana de inicio para cada sesión interactiva.
  • Muestra una interfaz de usuario interactiva para el usuario en tiempo de ejecución.
  • Incluye las instancias de objetos gráficos agregados en el tiempo de diseño. Base las instancias de objetos gráficos en la lógica de navegación dinámica. Utilice el estado global de la máquina o del proyecto en función del estado del controlador. Utilice el estado de la sesión para los permisos del usuario y la configuración regional de la sesión. Cree la lógica mediante paneles de navegación, NetLogic o mostrando y ocultando objetos.

Sesión de interfaz de usuario y motores de presentación

Se genera una sesión de interfaz de usuario cada vez que se accede a una instancia de la sesión en tiempo de ejecución. Por ejemplo, cada vez que se accede a un motor de presentación web, se crea una sesión independiente que no se vincula a la sesión del motor de presentación nativo. Para obtener más información sobre los motores de presentación, consulte Motores de presentación.
En el siguiente ejemplo, las páginas de inicio de las sesiones interactivas para User1, User2, y User3 son instancias de la página de inicio configurada en el motor de presentación.
Cada página de inicio incluye varias instancias de los mismos objetos
A
,
B
y
C
. Los objetos se muestran o se ocultan en función de las lógicas dinámicas de cada usuario. El texto se traduce en función de la configuración regional del usuario.
Ejemplo: Sesión de interfaz de usuario y motor de presentación
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal