Descarga de archivos

Utilice DownloadFileStartedEvent para monitorizar las descargas de archivos en sesiones del motor de presentación web y comprender el control del explorador de los parámetros de descarga.

Información general

Utilice DownloadFileStartedEvent para activar métodos cuando se inicie una operación de descarga de archivos en una sesión del motor de presentación web. Configure DownloadFileStartedEvent para un objeto Sesión de interfaz de usuario (type) asociado a un motor de presentación web.

Exploradores web

El explorador web controla los parámetros de descarga, como la ubicación de descarga.
Aplicaciones FactoryTalk Optix
solo se inicializa y detecta cuando se inicia la descarga de archivos. Para configurar la ubicación de descarga y otros parámetros de descarga, consulte la documentación del explorador web.
Para obtener información específica sobre los exploradores web compatibles, consulte las
Notas de la versión de FactoryTalk Optix
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal