Tiempo de espera de inactividad

Un tiempo de espera de inactividad es un período configurable de inactividad en la
FactoryTalk Optix
. Cuando no se detecta ninguna actividad del usuario, como movimientos del cursor, acciones de teclado o interacciones con objetos gráficos, la aplicación puede desencadenar un evento personalizado.
CONSEJO: Puede aplicar un tiempo de espera de inactividad a una pantalla específica o a toda una sesión. Para configurar un tiempo de espera de inactividad, la aplicación debe tener objetos gráficos interactivos.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal