Configurar un salvapantallas
Configure un salvapantallas para ocultar la interfaz de la aplicación después de un período específico de inactividad.
- Configure un objeto de salvapantallas:
- Agregue un rectángulo o un contenedor diferente y configure los objetos secundarios para crear un salvapantallas.Para obtener más información, consulte Objetos gráficos.
- EnVista del proyecto, seleccione el objeto de salvapantallas y, enPropiedades, establezca estos valores:
- Visible. Se debe establecer enFalso.
- Visible con clic. Se debe establecer enVerdadero.
- EnEventos, junto alEvento MouseDown, seleccioney elija .

- EnArgumentos de entrada, enVariableToModify, seleccione
Seleccionar nodoy, a continuación, seleccione la propiedadVisibledel objeto de salvapantallas. - EstablecerValorenFalso.
- Asegúrese de que el objeto del salvapantallas esté en el orden Z más alto arrastrándolo al fondo del contenedor en laVista del proyecto.
- En la barra de herramientas, seleccioney busqueBibliotecas de plantillasIdle Timeout
- EnComponentes, arrastreTiempo de espera de inactividaddirectamente hastaMainWindow (type)o hasta laVista del proyectopara mostrar el protector de pantalla.Para obtener más información sobre las pantallas, vea Pantalla.
- EnBibliotecas, seleccioneCerrar.
- EnVista del proyecto, seleccioneIdleTimeoutLogicy establezca estos valores enPropiedades:
- Habilitado. Se debe establecer enVerdadero
- Duración. Se debe establecer el tiempo de espera de inactividad.
- EnVista del proyecto, expanda laIdleTimeoutLogicimportada y seleccioneOnTimeout.
- EnPropiedades, en el valorOnTimeout, seleccioney elija .

- EnArgumentos de entrada, enVariableToModify, elija
Seleccionar nodoy seleccione la propiedadVisibledel objeto de salvapantallas. - Se debe establecerValorenVerdadero.
Descargar un proyecto de muestra:
ScreenSaver.zip.
CONSEJO:
Puede crear una pantalla de inicio de sesión para que aparezca después de cerrar sesión automáticamente. Un ejemplo de pantalla de inicio de sesión puede incluir un objeto rectángulo inicialmente oculto que se ajuste al tamaño de la ventana principal y que tenga
Visibilidad
establecido en Falso
.Entregue su opinión