Objetos gráficos
Utilice objetos gráficos predefinidos para agregar componentes visuales a
Aplicaciones FactoryTalk Optix
. Utilice motores de presentación para mostrar la interfaz de usuario de la aplicación en tiempo de ejecución en distintas ventanillas.Esta sección incluye
- Categorías predefinidas de objetos gráficos y personalización.
- Información del editor para trabajar con objetos gráficos.
- Creación, edición, administración y propiedades de objetos gráficos.
- Diseño de objetos gráficos.
Objetos gráficos predefinidos
FactoryTalk Optix Studio
incluye diferentes categorías de objetos gráficos predefinidos para agregar al proyecto. Puede personalizar los objetos gráficos predefinidos editando sus propiedades y creando, editando y modificando hojas de estilo. También puede crear tipos de objetos gráficos personalizados.Para obtener más información, consulte Objetos gráficos predefinidos.
Gestión de objetos gráficos
En la
Vista del proyecto
y en el editor, cree, duplique, edite y establezca las propiedades de las instancias y los tipos de objetos gráficos.Para obtener información general sobre la interfaz, consulte:
Para conocer los procedimientos, consulte:
Entregue su opinión