Editor

Para abrir el editor de la interfaz de usuario, abra un objeto de contenedor.
Editor
Interfaz del editor gráfico con una barra de herramientas en la parte superior, una ventana principal etiquetada, un espacio de trabajo en cuadrícula y un widget de medidor semicircular en el centro.
Elemento
Descripción
Icono
Descripción
1
Ficha de la ventana o el objeto abiertos
2
Lienzo que muestra la ventana o el objeto abiertos
3
Área de diseño del contenido de la ventana o el objeto abiertos
4
Barra de herramientas del editor con iconos y opciones que dependen de los objetos seleccionados en el área de diseño
Icono de selección
Seleccionar
. Seleccionar un elemento en el área de diseño.
Icono de la herramienta Rectángulo
Rectángulo
. Dibujar un rectángulo en el área de diseño.
Icono de la herramienta Elipse
Elipse
. Dibujar un óvalo en el área de diseño.
Icono de la herramienta Línea
Línea
. Dibujar una línea en el área de diseño.
Icono de la herramienta Polilínea
Polilínea
. Dibujar una polilínea en el área de diseño.
Icono Enviar atrás
Enviar atrás
. Enviar el objeto seleccionado detrás de los objetos del área de diseño.
Icono Enviar hacia atrás
Enviar hacia atrás
. Enviar el objeto seleccionado por detrás de un objeto del área de diseño.
Icono Enviar hacia delante
Traer adelante
. Traer el objeto seleccionado por delante de un objeto del área de diseño.
Icono Traer al frente
Traer al frente
. Enviar el objeto seleccionado delante de todos los objetos del área de diseño.
Icono Alinear grupo a la izquierda
Alinear grupo a la izquierda
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más a la izquierda.
Icono Alinear grupo en la parte superior
Alinear grupo en la parte superior
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más alto.
Icono Alinear grupo a la derecha
Alinear grupo a la derecha
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más a la derecha.
Icono Alinear grupo en la parte inferior
Alinear grupo en la parte inferior
. Alinear los objetos seleccionados a lo largo del objeto más bajo.
Icono Acoplar a la izquierda
Acoplar a la izquierda
. Fijar los objetos seleccionados a la izquierda y mantener los márgenes.
Icono Acoplar al centro
Acoplar al centro
. Fija los objetos seleccionados verticalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
Icono Acoplar a la derecha
Acoplar a la derecha
. Fija los objetos seleccionados a la derecha y mantiene los márgenes.
Icono Acoplar a la izquierda y a la derecha
Acoplar a la izquierda y a la derecha
. Estira los objetos seleccionados horizontalmente en el contenedor.
Icono Acoplar a la parte superior
Acoplar a la parte superior
. Fija los objetos seleccionados en la parte superior y mantiene los márgenes.
Icono Acoplar al centro
Acoplar al centro
. Fija los objetos seleccionados horizontalmente mientras centra los objetos y restablece los márgenes.
Icono Acoplar a la parte inferior
Acoplar a la parte inferior
. Fija los objetos seleccionados en la parte inferior y mantiene los márgenes.
Icono Acoplar a la parte superior e inferior
Acoplar a la parte superior e inferior
. Estira los objetos seleccionados verticalmente en el contenedor.
Icono Eliminar
Eliminar
. Quitar el objeto seleccionado del área de diseño.
Menú desplegable de idioma
Seleccione el idioma de los objetos en el área de diseño.
Menú desplegable de nivel de zoom
Seleccione el nivel de zoom del área de diseño.
Menú desplegable de opciones de cuadrícula
Seleccione opciones para especificar la visibilidad, la ubicación de ajuste de los objetos y el tamaño de la cuadrícula.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal