Configurar tiempo de espera de inactividad de un contenedor

Aplique un tiempo de espera de inactividad a un objeto de contenedor específico mediante un NetLogic. Los tiempos de espera de inactividad configurados con un NetLogic no se aplican a todo el proyecto. Un tiempo de espera puede activar cualquier evento personalizado.
  1. En la barra de herramientas, seleccione
    Icono de bibliotecas de plantillas
    Bibliotecas de plantillas
    y busque
    Idle Timeout
  2. En
    Componentes
    , arrastre
    Tiempo de espera de inactividad
    directamente hasta
    MainWindow (type)
    o hasta la
    Vista del proyecto
    en la que desea mostrar el protector de pantalla.
    Para obtener más información sobre las pantallas, consulte Pantalla.
  3. En
    Bibliotecas
    , seleccione
    Cerrar
    .
  4. En
    Duration
    , introduzca el tiempo antes de que se produzca el tiempo de espera.
  5. En
    Vista del proyecto
    , seleccione
    IdleTimeoutLogic
    y establezca estos valores en
    Propiedades
    :
    • Habilitado
      . Se debe establecer en
      Verdadero
    • Duración
      . Se debe establecer el tiempo de espera de inactividad.
  6. En
    Vista del proyecto
    , expanda la
    IdleTimeoutLogic
    importada y seleccione
    OnTimeout
    .
  7. En
    Propiedades
    después de
    OnTimeout
    , seleccione
    Icono Editar
    .
  8. En el explorador, expanda
    Comandos
    , expanda el tipo de comando y, a continuación, seleccione el comando que se ejecutará cuando el evento de tiempo de espera se active.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal