Teclados

Agregue teclados virtuales en el proyecto para proporcionar entrada táctil a los operadores. Configure el objeto Teclado para definir teclados virtuales personalizados.

Tipos de motores de teclado

Motores de teclado virtual disponibles:
Incorporado
El teclado virtual predeterminado que solo está disponible para el motor de presentación nativo.
Personalizado
Teclado virtual personalizable que está disponible tanto para el motor de presentación nativo como para el motor de presentación web. Para obtener más información, consulte Configurar un teclado personalizado.
Ninguno
Sin teclado virtual.
Los teclados virtuales del proyecto se configuran ajustando las propiedades del motor de presentación. Para obtener más información, consulte Seleccionar un teclado.
Puede abrir un teclado virtual desde la lógica de aplicación en tiempo de ejecución. Para obtener más información, consulte Abrir un teclado desde la lógica de aplicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal