Convertidores
Utilice convertidores para transformar el valor de origen y, a continuación, asigne el valor al nodo primario.
CONSEJO:
Si desea utilizar un convertidor y sus propiedades en varios vínculos dinámicos complejos, cree un tipo de convertidor y, a continuación, utilice las instancias del tipo de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos. Si pretende utilizar un convertidor y sus propiedades en un único vínculo dinámico complejo, cree un convertidor local.
Esta sección incluye
- Tipos de convertidores, instancias de convertidor y convertidores locales para vínculos dinámicos complejos.
- Convertidores predefinidos, incluidos los convertidores condicionales, de unidades de ingeniería, evaluador de expresiones, de clave-valor, lineales y formateador de cadenas.
- Literales, operadores, tipos de datos y funciones de evaluador de expresiones.
- Edición de clave-valor, tipos de datos de formateador de cadenas y ejemplos de consultas SQL.
- Creación de un tipo de convertidor y comprensión de la estructura del convertidor en el editor de vínculos dinámicos complejos.
Tipos de convertidores e instancias de convertidor
Cree tipos de convertidores y después utilice instancias de tipos de convertidor en varios vínculos dinámicos complejos. Consulte Crear un tipo de convertidor y Crear un vínculo dinámico complejo.
FactoryTalk Optix Studio
incluye estos tipos de convertidor predefinidos:Convertidores locales
Un convertidor local es específico de un vínculo dinámico complejo singular y no puede reutilizarse en otros vínculos dinámicos complejos. Consulte Crear un vínculo dinámico complejo.
Ejemplo de convertidor
Un ejemplo de convertidor del editor de vínculos dinámicos complejos puede contener:

Elemento | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Variable principal | Valor de la variable, que es la salida del convertidor. |
![]() | Dirección de vínculo dinámico | La dirección entre la salida del convertidor y la lógica del convertidor. La dirección cambia a medida que se selecciona el icono:
|
![]() | Insertar | Inserta otro bloque de convertidor. |
![]() | Nombre del convertidor | Nombre del objeto del convertidor. |
![]() | Propiedades del convertidor | Puede establecer los valores de las propiedades en:
|
![]() | Vínculo dinámico de origen | Un vínculo dinámico a una variable o un valor de etiqueta u otro convertidor. |
converter
converter type
converter instance
Entregue su opinión