Convertidor de unidades de ingeniería

Use el convertidor de unidades de ingeniería para convertir los valores de datos sin procesar en valores a escala basados en un rango de valores personalizables.
CONSEJO: Por ejemplo, el convertidor de unidades de ingeniería puede transformar valores de 0 a 65 535 suministrados por un sensor de temperatura en los valores correspondientes en una escala de -20 a +70. La entrada de un convertidor de unidades de ingeniería suele ser un vínculo dinámico a una etiqueta importada.

Entrada

Propiedades
Propiedad
Descripción
Mínimo no procesado
Valor mínimo de datos sin procesar.
Máximo no procesado
Valor máximo de datos sin procesar.
Mínimo a escala
Valor convertido mínimo.
Máximo a escala
Valor convertido máximo.
Modo de vínculo dinámico
Lectura
Icono de dirección de lectura para vínculo dinámico
Lectura del nodo de origen al primario.
Valor predeterminado para vínculos dinámicos definidos en NetLogics.
Escritura
Icono de dirección de escritura para vínculo dinámico
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Lectura/escritura
Icono de dirección de lectura y escritura para vínculo dinámico
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
Valor predeterminado para los vínculos dinámicos creados en la interfaz de usuario
FactoryTalk Optix Studio
.
Vínculo dinámico de origen
Una variable que contiene un valor sin procesar que se va a convertir.
Esta propiedad solo está disponible para instancias de convertidor y no para tipos de convertidor.
IMPORTANTE: El convertidor no opera si no se especifican valores en las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
, y no hay ningún vínculo dinámico para la variable de entrada.
Si...
Entonces...
Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
no están establecidas.
El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada a través de un vínculo dinámico. Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
están establecidas en
Límite bajo
y
Límite alto
de la variable analógica de entrada respectivamente.
Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
están establecidas.
El convertidor tiene en cuenta las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
y omite los valores de
Límite bajo
y
Límite alto
de la entrada de la variable analógica.
Solo está establecida la propiedad
Mínimo no procesado
o
Máximo no procesado
.
El convertidor asume que hay una variable analógica establecida en la entrada mediante un vínculo dinámico y omite las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
. Las propiedades
Mínimo no procesado
y
Máximo no procesado
están establecidas en
Límite bajo
y
Límite alto
de la variable analógica de entrada respectivamente.

Salida

Un valor a escala basado en la conversión lineal configurada.

Ejemplo

Instancia de un convertidor de unidades de ingeniería
Configuración del convertidor de unidades de ingeniería para Variable1, que muestra los campos de Mínimo no procesado, Máximo no procesado, Mínimo a escala, Máximo a escala y un Vínculo Dinámico de Origen a Variable2.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal