Convertidor lineal

Convierta los valores de datos sin procesar en valores a escala basándose en la relación lineal aplicada a la entrada.

Entrada

Propiedades
Propiedad
Descripción
Pendiente
Inclinación de la línea.
Intersección
Punto en el eje Y por el que pasa la pendiente de la línea.
Modo de vínculo dinámico
Lectura
Icono de dirección de lectura para vínculo dinámico
Lectura del nodo de origen al primario.
Valor predeterminado para vínculos dinámicos definidos en NetLogics.
Escritura
Icono de dirección de escritura para vínculo dinámico
Se escribe de un elemento primario en el nodo de origen.
Lectura/escritura
Icono de dirección de lectura y escritura para vínculo dinámico
Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.
Valor predeterminado para los vínculos dinámicos creados en la interfaz de usuario
FactoryTalk Optix Studio
.
Vínculo dinámico de origen
Una variable que contiene un valor sin procesar que se va a convertir.
Esta propiedad solo está disponible para instancias de convertidor y no para tipos de convertidor.

Salida

Un valor a escala basado en la conversión lineal configurada.

Ejemplo

Instancia de un convertidor lineal
Configuración del convertidor lineal con la Pendiente establecida en 2, la Intersección establecida en 1 y el Vínculo Dinámico de Origen asignado a VariableAnalógica1.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal