Crear un vínculo dinámico complejo
Cree vínculos dinámicos complejos para transformar los valores vinculados.
- EnVista del proyecto, seleccione un objeto que contenga una propiedad para vincular.
- EnPropiedades, pase el cursor por encima de la propiedad para vincular y elija.
Agregar vínculo dinámico - En el explorador de vínculos dinámicos, seleccioneAvanzado.
- (Opcional) Para abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el editor, seleccioneAbrir en editor.CONSEJO: Abrir el editor de vínculos dinámicos complejos en el editor resulta útil si edita un vínculo dinámico complejo con una lógica larga.
- Para insertar un vínculo dinámico:
- Seleccioney elija
InsertarVínculo dinámico. - Para establecer, el origen de vínculo dinámico, seleccioneo arrastre y coloque un objeto o una propiedad.
Agregar vínculo dinámicoLa referencia al nodo o variable seleccionado aparecerá en la propiedad. Delante de la propiedad,
aparece para indicar que la propiedad contiene un vínculo dinámico.CONSEJO: Si el vínculo dinámico no se resuelve en tiempo de diseño,
aparece delante del vínculo dinámico. Un vínculo dinámico a un alias de Windows puede resolverse en tiempo de ejecución. Si el vínculo dinámico se ha roto porque el atributo vinculado ya no existe o se ha movido,
aparece delante del vínculo.
- Para insertar un convertidor:
- Seleccioney elija un convertidor.
Insertar - Cree la lógica del convertidor introduciendo datos o creando vínculos dinámicos en los campos del convertidor.CONSEJO: Para crear un vínculo dinámico, seleccioneo arrastre y coloque un objeto o una propiedad.
Agregar vínculo dinámico
- Para cambiar la dirección del vínculo dinámico, seleccione el icono:
- Lectura del nodo de origen al primario.

- Escritura de un elemento primario en el nodo de origen.

- Se lee del nodo de origen al primario y se escribe del primario en el nodo de origen.

- Para vincular la variable de origen al índice específico de la variable principal:
- SeleccioneConfigurarelijaAgregar índice de matriz principal.
- Establezca elValor de índice de la matriz principal.
- Para crear un convertidor en el que pueda compilar dinámicamente la ruta de origen de la variable, seleccioneConfigurary elijaModo EU:
- Predeterminado. No propaga la unidad de ingeniería (EU) a los convertidores. Si el valor de salida es un objeto de interfaz de usuario, no se aplica la conversión de EU.
- Localizar. Propaga la EU a convertidores con la localización adecuada. Si la salida es un objeto de interfaz de usuario, la EU se convierte al sistema de medición actual.
- Copiar EU desde el origen. Propaga la EU a los convertidores sin localización. Si la salida es un objeto de interfaz de usuario, la EU no se convierte al sistema de medición actual.
Para obtener más información sobre sistemas de medición, consulte Sistemas de medición. - Para agregar un convertidor de ruta dinámica:
- SeleccioneConfigurary elijaConvertidor de clave-valoroConvertidor condicional.
- Establezca las propiedades del convertidor.
- Para agregar marcadores de posición de nodo de origen:CONSEJO: Agregue marcadores de posición de nodo de origen para modificar los vínculos dinámicos en función de los valores de los marcadores de posición en tiempo de ejecución. Puede utilizar estos vínculos dinámicos formateados para los alias.
- Junto al vínculo dinámico que desea editar, seleccione.

- Edite el vínculo dinámico agregando marcadores de posición entre llaves.Por ejemplo:/Objects/ProjectName/Model/Motor{0}
- En cadavínculo dinámico de {, cree vínculos dinámicos a valores de marcadores de posición.placeholder}
En el ejemplo siguiente, el marcador de posiciónMotorse resuelve en un valor de cuadro de número.{0}Vínculo dinámico con un marcador de posición
- Para eliminar un vínculo dinámico o un convertidor, en el bloque, seleccione.Eliminar
complex dynamic link
Entregue su opinión