Convertidor de clave-valor
Convierta el valor del origen en su valor primario correspondiente, basándose en una tabla de pares clave-valor. El convertidor de clave-valor convierte datos heterogéneos, como un color a un valor.
Entrada
Propiedad | Descripción |
|---|---|
Claves y valores | Edite las claves y los valores en el editor de clave-valor. Consulte Editor de clave-valor . |
Modo de vínculo dinámico |
|
Vínculo dinámico de origen | Una variable con un valor correspondiente a una clave. Esta propiedad solo está disponible para instancias de convertidor y no para tipos de convertidor. |
Salida
El valor asociado a la clave en el mapa.
Ejemplo
Instancia de un convertidor de clave-valor

key value
key value converter
key value editor
Entregue su opinión