Editor de clave-valor
Utilice el editor de clave-valor para configurar pares clave-valor para la conversión de vínculos dinámicos. Acceda al editor en el editor de vínculos dinámicos avanzado.
CONSEJO:
Abra el editor de clave-valor seleccionando
junto al convertidor de clave-valor en el editor de vínculos dinámicos avanzado.


Elemento | Nombre | Descripción |
|---|---|---|
![]() | Ruta del convertidor | La ruta del convertidor. |
![]() | ![]() | Agrega una fila de la tabla de clave-valor. |
![]() | Eliminar | Elimina la fila de la tabla de clave-valor seleccionada. |
![]() | Tipo de datos | Indica el tipo de datos de las claves o los valores. Seleccione esta opción para elegir un tipo de datos diferente. |
![]() | Clave | Una clave de convertidor (valor de origen). |
![]() | Valor | Un valor que se corresponde con la tecla de la misma fila (valor de salida).
CONSEJO:
El valor de la primera fila es el valor predeterminado. Si el valor de origen no se corresponde con ninguna clave del convertidor, el convertidor devuelve el valor predeterminado.
|
Entregue su opinión