Vista Anillo X

Use la vista
Anillo X
para habilitar el conmutador como supervisor de anillo y ver información sobre la red y el anillo.
Utilice la vista
Anillo X
para:
  • Habilitar el modo supervisor en el anillo.
  • Determinar si el conmutador está funcionando en una red DLR o lineal.
  • Ver el estado de la red.
  • Ver la dirección y la precedencia del supervisor de anillo activo.
  • Ver el estado actual del supervisor.
  • Ver el número de fallos de anillo y el estado del fallo de anillo, y borrar el fallo rápido o el fallo de restauración de ciclos.
  • Restablecer a cero el recuento de fallos de anillo.
  • Ver la dirección del último nodo activo en los puertos cuando hay un fallo.
Los datos se muestran y los parámetros solo están disponibles cuando el dispositivo está en línea y no hay errores de comunicación.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal