Configurar la red DLR

Use la vista
Anillo de nivel de dispositivo
para configurar la red DLR. DLR está disponible en los modelos de los conmutadores y los puertos seleccionados.
Requisitos previos
  • El conmutador está en línea y en comunicación.
  • El conmutador está operando en una red de anillo.
Para configurar la red DLR
  1. En la ficha del dispositivo, seleccione
    Anillo de nivel de dispositivo
    .
  2. En la vista
    Anillo de nivel de dispositivo
    , en la columna
    Habilitar
    para el anillo, active la casilla para habilitar DLR en los puertos de conmutadores.
  3. Seleccione los puertos de anillo del
    Puerto 1
    y el
    Puerto 2
    .
    CONSEJO:
    El
    Puerto 1
    y el
    Puerto 2
    no pueden establecerse en el mismo puerto. Una vez que se selecciona un puerto, este ya no está disponible para el otro puerto.
  4. Seleccione
    Establecer
    para enviar la configuración al conmutador.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal