Parámetros de la vista Anillo de nivel de dispositivo

La vista
Anillo de nivel de dispositivo
incluye estos parámetros.
Parámetro
Descripción
Anillo
Indica el ID de anillo al que se aplica esta configuración.
Habilitar
Indica que DLR está habilitado en el
Puerto 1
y el
Puerto 2
del anillo. Si la casilla está desactivada, DLR está deshabilitado y el
Puerto 1
y el
Puerto 2
no están disponibles para la configuración.
Puerto 1
Especifica el primer puerto de anillo. El valor predeterminado es
Ninguno
.
Puerto 2
Especifica el segundo puerto de anillo. El puerto 1 y el puerto 2 no pueden ser el mismo puerto. El valor predeterminado es
Ninguno
.
Supervisor habilitado
Muestra
Verdadero
si el conmutador es un supervisor de anillo o
Falso
si el conmutador es un nodo de anillo. Habilite el
Modo supervisor
en la vista
Anillo
.
Estado de anillo
Muestra el estado actual del anillo. Valores disponibles:
  • Normal
  • Fallo de anillo
  • Lazo no esperado detectado, Fallo de red parcial
  • Ciclo de fallo/restauración rápido
Puerta de enlace redundante habilitada
Muestra
Verdadero
si la puerta de enlace redundante está habilitada o
Falso
si la puerta de enlace redundante está deshabilitada. Habilite la
Puerta de enlace redundante
en la vista
Puerta de enlace redundante
para el anillo correspondiente.
Estado de puerta de enlace redundante
Muestra la condición actual del fallo de anillo.
Función del servidor DHCP
Muestra la función del servidor del protocolo de configuración dinámica de host (Dynamic Host Configuration Protocol, DHCP) obtenido del conmutador. Valores disponibles:
  • Deshabilitado
  • Principal
  • Secundario
  • Copia de seguridad
Estado del servidor DHCP
Muestra el estado del servidor DHCP. Valores disponibles:
  • Operación normal
  • Desigualdad de tamaño del anillo de tabla
  • Desigualdad de orden del anillo de tabla
  • Conflicto de direcciones IP
  • Desconocido
Actualizar
Recupera y muestra los valores más recientes del dispositivo.
Establecer
Envía la configuración al conmutador. Puede que aparezca el cuadro de diálogo
Introducir contraseña
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal